This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:通过FMC使用JESD204B从DAC到Xilinx KCU105

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84, ADS42JB69EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606730/dac38j84evm-dac-to-xilinx-kcu105-using-jesd204b-via-fmc

部件号:DAC38J84EVM
线程中讨论的其他部件:DAC38J84ADS42JB69EVMDAC38RF82TSW14J10EVM

我正在努力让KCU105 (www.xilinx.com/.../ug917-kcu105-eval-bd.pdf )通过FMC与TI DAC38J84 (www.ti.com/.../dac38j84evm)进行通信。  我有用于FPGA的JESD IP,两个主板都有FMC。  

看起来很简单,但我最近发现了这种奇怪的FMC到FMC板(www.ti.com/.../slau580b.pdf)。  我不明白这个主板的用途,最重要的是,它是否是一个难以沟通的要求。  此外,FMC到FMC板以及附带的Xilinx固件看起来只支持旧的Xilinx FPGA,而不支持KCU105。  是否有更新的版本?  

根据Xilinx,此DAC应与KCU105兼容。  有关参考,TI ADS42JB69EVM (www.ti.com/.../ads42jb69evm) 绝对可以在不使用FMC的情况下连接到FMC板,如在“功能”部分和本报告(www.ti.com/.../slal212.pdf)中所述。  我真正需要的是Xilinx固件,它可以直接将KCU105与DAC84J38连接起来,类似于FMC至FMC板下列出的Xilinx固件。  

我非常希望得到一些澄清。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5078.KCU105-HSDC-Pro-User_2700_s-Guide.pdfMason,2700,

    您可以将DAC38J84EVM直接插入KCU105。 另一个FMC板仅与KC705,VC707和ZC706一起使用。 有关详细信息,请参阅随附的文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason,

    我们在新发布的题为“HSDC Pro with Xilinx KCU105”的文档(随附)中提供了DAC38RF82与KCU105连接的示例。 此文档可从TI网站上的HSDC Pro GUI产品文件夹下载。 由于用户无法通过KCU105上的JTAG连接器对FPGA进行编程,因此该接口不需要插入器板(TSW14J10EVM)。 但是,客户必须使用Vivado对随最新版本HSDC Pro提供的编译固件进行编程。      

     

    如果客户正在创建自己的接口固件,可在Xilinx网站上找到一个示例。 将他们发送到Xilinx JESD204休息室,让他们下载如下所示的文件:

     

    http://www.xilinx.com/member/jesd204_eval/JESD204B_UltraScale_Hardware_Demo_2016_1_v1.3 .zip

     

    默认情况下,这将构建硬件回送演示。 但是,如果他们在运行build_it.tcl脚本之前运行命令集目标“TI”,则会为TI EVM构建演示。 有关详细信息,请参阅所附的Xilinx pdf文件。

     

    此致,

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我真的不知道我怎么在任何地方都看不到这个。