This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7251:DVDD电源电压

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606588/ads7251-dvdd-supply-voltage

部件号:ADS7251


您好!

DVDD的规格在数据表的7页上标明。

- DVDD:1.65V至5.25V (工作范围)
- DVDD:1.65V至3.6V (用于指定性能)

我认为即使DVDD用5V也没有问题。

使用DVDD=5V时是否有注意点?


此致,
伊塔布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,itab:

    正确,数据表中列出了两个不同的范围。 需要说明的是,当DVDD介于1.65V和3.6V之间时,可以满足所有性能规格。 一旦超出该范围并达到5.25V,ADC仍将正常工作,但规格不受限。

    我推荐使用小于3.6V的DVDD,以确保您可以满足系统所需的性能规格。 但是,如果您要使用5V DVDD,则应完成性能规格测试。

    ADS7x51 系列的EVM 可根据您的预期输入进行修改和测试,以测试不同DVDD电压(最高5.25V)的性能。 为此,在EVM上使用精密直流电源对R24进行脱模,并将外部DVDD应用到C14。 请参见下图。

    我希望这有助于回答您的问题。 如有任何后续行动,请联系我们。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reed Kaczmarek:

    感谢您的回复。


    此致,
    意大利语