This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:AFE4405EVM,带2个光电二极管?

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405EVM, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606485/afe4405evm-afe4405evm-with-2-photodiodes

部件号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他部件: AFE4405

尊敬的TI团队:

我阅读了AFE4405的描述,它最多可以支持2个光电二极管。 但是,AFE4405EVM的描述表明,评估板支持单个光电二极管,所以我有点困惑。

请问评估板能否支持2个光电二极管?

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexandra,

    AFE4405确实支持2个光电二极管,但EVM附带的传感器模块只有一个光电二极管。 这就是为什么给定的传感器板和EVM只支持一个光电二极管的原因。 但是,您可以将具有两个光电二极管的任何其它传感器板连接到EVM。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    非常感谢您的快速回复!

    此致,

    Alexandra