This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC6.0096万:DAC6.0096万 PTR

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605856/ccs-dac60096-dac60096-ptr

部件号:DAC6.0096万

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我无法理解如何正确设置用于访问DAC的参数PTR?
第一个子系统包含1到24个DAC。
第二个子系统包含1到24个DAC。
第三个子系统包含3到24个DAC。
第四个子系统包含从1到26的DAC。

PTR参数应设置为等于DAC的编号或从0开始?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitri,

    欢迎来到E2E,感谢您的查询。 如数据表的7.2 部分所示,您指出,每个子系统大约有24-26个信道,总共增加了96个信道。 为了寻址任何特定通道,PTR寄存器是关键。

    使用SID字段首先选择子系统,然后在DPTR中写入一个值,以选择同一子系统中的通道(表8)。 例如,如果要在子系统2中选择第3个通道,SID应为0x01,DPTR应为0x02。 这意味着您应该将0x1002写入PTR寄存器。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uttam Sahu!

    在第二个子系统中,通道从数字1开始- PTR以数字0开始?
    但在第三个子系统中,通道以数字3开头。
    回答,请,在第三个子系统中,通道号3是0或2的PTR?

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitri,

    我目前对此不是很确定-因此请与内部团队核实。 我收到回复后会尽快通知您。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitri,

    第三个子系统的DPTR值应从2开始。

    此致,
    Uttam