This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:检测结果一致性问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606416/afe4300-detection-results-consistency-issue

部件号:AFE4300

大家好

我有一个人体脂肪检测器项目和AFE4300,但我们遇到了两个问题。

(1)使用IQ模式,使用相同的板,两个芯片的测试结果不同。

(2)我们发现,“测试导体”必须在潮湿皮肤附近,如果皮肤太干,探测器 将无法测试数据。

请帮助我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinson:

    对于问题,您能否分享一些详细信息,例如电流频率,正在测量的阻抗等。您是否正在进行校准?
    对于第二个问题,干燥皮肤的触点阻抗将很高,最终可能会使激励电流饱和。 我建议在DAC_OUT和DAC_FILT_In引脚之间安装一个外部电阻器,以降低电流并尝试。

    此致,
    Prabin