This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:非平衡差动输入

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5482, THS4513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606301/ads5482-unbalanced-differential-input

部件号:ADS5482
主题中讨论的其他部件: THS4513

您好,

我需要使用100MSPS的ADC (14或16位)测量单端信号(理想情况下以3.3V供电,但不强制)。 我的信号可能在0V至10V之间变化,我需要测量低电平(与0V不同)和高电平。

在这种速度下,我只找到具有差动输入(如ADS5482)的ADC。

一种解决方案似乎是将INM连接到VCM,将我的信号连接到INP。 为此,我必须除以信号并添加一个偏移,使其处于VCM +/-xx V (ADS5482为0.75V)范围内。

使用此解决方案时,ADC在其INP输入处看到的输入信号将是不平衡信号(低电平可能是VCM - 0.75V,高电平可能是VCM)。

使用无平衡输入时ADC的行为是什么?

是否有更好的解决方案来测量此类信号(单端测量低电平和高电平)?

谢谢

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5482需要平衡的全差动输入,我们几乎所有采样率超过10Msps的现代高速ADC也是如此。    对于单端输入信号,ADC需要先有某种信号调节电路才能将单端信号转换为差分信号。  对于频率超过MHz或更高频率的输入信号,最清洁的调节电路是变压器或不平衡变压器耦合。   但这种磁性不会传递低频,因此如果输入信号包含低至直流的频率内容,则通常使用放大器电路。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我已经使用放大器电路(因为我有一些低频)设计了由VCM偏置的电路条件(基于THS4513)。
    但我对这种配置的问题是,我只能测量信号的振幅,而不能测量与地面相关的高低电平。

    这就是为什么我要问你们不平衡的输入或其他解决方案。 如果某个人可以建议我采取任何方式这样做,那将是有帮助的。

    谢谢
    Matthieu Baque
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VCM信号应该只是将放大器的输出偏置为所需的电平,这样,共模才是ADC所希望的。   应使用特定增益设置放大器,以使最大输出信号小于ADC的满刻度范围。  但我认为安培级仍应有一个固定的转换功能,这样,相对于接地的'x'输入电压已知会产生'X'的差分输出电压。 输入电压'y'相对于接地 应产生差分输出电压'Y'。  (我使用小写和大写来区分) 所以我认为如果您知道整个传输功能,您仍应能够从ADC样品中判断原始输入电压是多少。   在某个时候,放大器论坛可能会开始成为讨论信号调节这一方面的更好的场所。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以像您所介绍的那样有一个传输函数,但我认为我需要在ADC上有一个不精细的输入。

    比如说,如果我的信号具有低电平0.5V和高电平1.5V (参考接地),因为我需要将它放在ADC的VCM的中心,那么我将在VCM上有一个1V的差分电压。 现在,如果我的信号是1.5V低电平和2.5V高电平,结果将相同,我错了吗?

    如果ADC接受不平衡信号,则对于第一个信号,我将拥有以VCM为中心的1V差分-(或+) x (某些mV),对于第二个信号,将有以VCM为中心的1V差分-(或+) y (某些mV)。

    所以我真的需要知道ADC是否接受不平衡信号。 如果不是,我必须使用另一种对我的系统更复杂的解决方案。

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果ADC的差动输入电压为INP低于VCM 0.75V,而INM高于VCM 0.75V, 然后输入差分电压将为-1.5V,这将对应于满刻度的下限,输出代码将全部为零。   如果 INP在 VCM以上0.75V,而INM在VCM以下0.75V,则输入差分电压将为+1.5V,这将对应 于满刻度的上限,输出代码将全部为1。   因此,输入范围在VCM周围为+/- 1.5V,或在峰间为3V 。    您需要设计输入调节电路,以便将最小输入信号转换为 ADC的-1.5V差动输入。   您的最大输入信号将转换为ADC的+1.5V输入。   然后,您将知道在采样后输入的信号变成输出代码时输入的信号是什么。

    此致,

    Richard P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    好的,对我来说更清楚了。

    非常感谢

    此致

    Matthieu Baque