主题中讨论的其他部件: THS4513
您好,
我需要使用100MSPS的ADC (14或16位)测量单端信号(理想情况下以3.3V供电,但不强制)。 我的信号可能在0V至10V之间变化,我需要测量低电平(与0V不同)和高电平。
在这种速度下,我只找到具有差动输入(如ADS5482)的ADC。
一种解决方案似乎是将INM连接到VCM,将我的信号连接到INP。 为此,我必须除以信号并添加一个偏移,使其处于VCM +/-xx V (ADS5482为0.75V)范围内。
使用此解决方案时,ADC在其INP输入处看到的输入信号将是不平衡信号(低电平可能是VCM - 0.75V,高电平可能是VCM)。
使用无平衡输入时ADC的行为是什么?
是否有更好的解决方案来测量此类信号(单端测量低电平和高电平)?
谢谢
Matthieu Baque