This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:评估ADS5400

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, ADS5400EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606445/tsw1400evm-evaluate-ads5400

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS5400ADS5400EVM

您好,

目的是评估ADS5400。

1. TSW1400EVM是否可以直接连接到ADS5400EVM并评估ADS5400?        
   如果可以评估,

2.其他如果您有评估所必需的环境,请告诉我您需要什么。

3.请告诉我是否有其他方法来评估ADS5400

最好的酒店

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TSW1400可用于直接连接ADS5400 EVM,并从ADC中捕获数据以进行分析。  这就是TSW1400以及控制TSW1400的HSDCPro GUI软件的用途。   此外,TSW1405可用于从ADS5400 EVM捕获数据,但用于捕获的内存深度较小。

    此致,

    Richard P.