This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:读取2个数据输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606591/amc1210-reading-2-data-outputs

部件号:AMC1210

您好,

我正在使用 AMC1210 来过滤用于电流感应应用的 Σ-Δ ADC。

AMC1210有4个滤波器模块,是否可以同时读取2个数据模块的输出?

此致,

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tal,

    如果您询问是否可以同时读取AMC1210滤波器的两个输出,则答案是"同时" 您可以同步筛选器并按顺序读取两个,三个或四个筛选器输出-请参阅数据表第14页上的图12。 数据寄存器位于地址1D,1F,21和23。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的快速回复。
    在每个地址到注册地图之间,我需要等待的最短时间是多久?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tal,

    串行模式的计时限制如第7页所示。 要读取或写入的地址在命令字节中解码,因此到第9 SCLK,您将位于正确的寄存器。 如果您想通读时间寄存器(而忽略其内容),您可以通过从地址1D开始读取,然后一直计时来完成-该地址将自动递增到下一个寄存器。