This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83农场熔丝和PLL?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604808/dac38rf83-dac38rf83-farm-fuse-and-pll

部件号:DAC38RF83

戴尔

我的客户设计了一个应用了DAC38RF83的电路板。

问题1. DAC38RF83的电场熔丝功能是什么?

我需要农场保险丝的详细说明(数据表131页)

PLL在我们的主板上不起作用。

DAC38RF8xEVM也存在以下问题。

问题2. 为什么PLL不工作?

我无法确认以下内容。

*确认PLL已锁定

一 选择DAC38RF8x选项卡>计时选项卡
II.按下“检查回路过滤器电压”按钮
三.验证PLL LF电压值是否从0变为:3,4或5

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    1.机身臂包含一个内部Prom,用于在 稳定电源后发出硬复位后加载某些寄存器。 每次打开DAC时都必须执行此操作。  

    2.请发送有关客户设置的更多详细信息。 如果可能,请按加载顺序发送正在加载的所有寄存器信息和。 他们尝试使用的采样率是多少? 什么是LMFS和K设置? 插值因子是什么? 他们使用的是我们的GUI还是DAC的自定义SPI接口? 我们能否获得他们的示意图的副本?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim

    客户解决了PLL。

    客户具有使用ES示例版本进行开发的经验。

    RTM版本和ES示例版本之间是否存在寄存器差异?

    它的输出通常不是为了通过FPGA生成CW并测量DAC38RF83输出。

    如果您在21.5 FPGA中生成测试模式(K 28.5 ,ILA,DFPGA),并设置DAC38RF83的注册值并进行验证,则不存在异常。

    必须确认DAC38RF83的设置值是否错误。

    我要获取DAC38RF83 reg设置值。

     

    设置值如下所示。

    -采样率:5440MSPS

    - CLK输入:226.6666MHz (5440/24)

    插值:24X

    -LMFS:4421 (因为它是双通道,所以使用两个4421。)

    -通道速率:4.5333.3333万Gbps * 8通道

    K:4.

    - SYSREF CLK:7.8.3333万MHz

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我正在与设计团队就此进行核实。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    根据JESD204B标准,F * K的值必须大于17且小于1024。 目前您的设置为8,因为您的LMF设置为882,K = 4。 必须将K值更改为大于8的数字。 我建议您将此值设置为10并使用SYSREF频率22.6.6666万MHz或除以该值的整数。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim

    客户发现硬件设计中有一个错误。

    TRST引脚是常闭的,因此每次通电时它都随机工作。

    正常情况下,地址(0x7F)值显示为8009。

    异常时,地址(0x7F)值显示为CC09。

    如果熔丝场正常运行,则似乎工作正常。

    您能告诉我熔丝场的具体登记吗?

    我们必须在下周之前提交样本。

    请帮帮我。

    我的电子邮件地址是henry.jung@wtmec.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我们不会将此信息提供给客户。 我为什么会问您是否需要此信息? 您应该阅读一个寄存器,它告诉您保险丝群已正确加载(添加0x7F数据位15:10)。 这是您需要了解的有关熔丝场的所有信息。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: Jim

    TRST是否会影响熔丝电场的运行?

    TRST引脚是常闭的,因此每次通电时它都随机工作。

    我认为如果autoload_done值为1,Fuse farm被认为是正常运行的。

    谢谢你