This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:使用2个电极测量1导联ECG

Guru**** 2767865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606194/ads1293evm-measure-1-lead-ecg-with-2-electrodes

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

我们有一个ADS1293EVM板,并研究如何将其配置为仅测量一个导联ECG,因此只能测量2个电极。

我们要测量正确的心电图信号,因此信号的形态必须可见。

执行此操作的最佳方式是什么?

1)使用 https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/20.5432万中注明的答案 

  a)为什么需要交流耦合?在纸张'Analog signal chain considerations for medical appliations'(医疗应用的模拟信号链注意事项)中注明的绘制ECG前端(来自ti)中,有直流耦合?

2)将INA-连接到GND,并将其用作主体上的参考?

3)从INA+将10MOhm连接到GND,从INA-将10MOhm连接到GND。

4)? 任何其他方法。

有关1293EVM板的另一个问题:

在调查过程中,我们发现ADS1293EVM板连接器J1上的屏蔽未如原理图中所述连接到AGND。 为什么主板与原理图不同,或者我们做了错误的事情?

此致,

Rene。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rene:

    您的所有问题都是相关的,所以让我提供一个答案。

    ADS1293的输入必须保持在前端INA的共模范围内。 这可以通过两种方式实现:

    • 偏置患者。 这通常在许多使用"右腿"电极的ECG系统中完成。 此电极不会感应任何ECG信号,它只会向患者应用信号,因此请确保患者偏置在ADC的范围内。 使用"右腿"电极还有其他好处。 这可以通过使用RLD放大器在ADS1293上执行。 这种方法有一个主要缺点:它需要一个额外的电极。
    • AC连接输入。 这只允许使用两个电极,因为共模由偏置电路确定。

    通常您不想将RLD放大器输出连接到INA-和病人,因为这样ADC就可以看到来自RLD放大器的噪声。 如果您在单独的电极中将RLD应用到病人身上,则噪音对两个输入都是通用的,因此会被拒绝,因为输入是差分的。

    您如何确定AGND与电极屏蔽之间的连接? 由于原理图用于生成PCB,因此应该连接该电缆。

    Brian