线程中讨论的其他部件:ADS1292, ADS1292R, ADS1298
您好,
我基于ADS1292R-FE评估板原理图进行了PCB设计。 我想了解如何正确使用RLD来导出ECG波形。 我知道RLD可用于降低共模电压/干扰。 我不完全理解的是如何实际利用RLD电极/信号来导出一个导联1 (RA-LA)输出信号。 对于ADS1292R-FE评估的导联1,我可以看到是否应该只是ADC的CH2上的输出。
现在我的问题...
1)要使用RLD降低ADC读数中的共模电压,应测量每个通道上的RLD电压,然后从ADC通道输出中减去此值?
2) ADS1292中有关RLD功能的说明解释了RLD的Mux功能,但没有解释如何实际使用RLD驱动器。 DS的第50页上的描述显示了由CH1生成的RLD信号,然后将其馈入CH2负极? 它没有解释为什么有人会这样做。 如果有一个ADS1292R-FE评估板的示例,将非常有用。
我真的很想知道如何使用RLD信号来提供更好的ADS1292R结果,假设硬件配置为ADS1292R-FE评估板带有与ADC通道匹配的电极,特别是ELA和ERA,连接到IN2P和IN2N 。 那么,如何有效地利用RLD测量/信号?
3)对于ADS1292R-FE评估板,在查看MSP430固件时,我找不到任何将RLD信号与ADC通道结合使用的地方? 也许我错过了一些东西。
此致,
弗兰克