This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:绝对最大额定值

Guru**** 2796365 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC12D1620QML-SP, ADC12D1600QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606033/adc12d1600qml-sp-absolute-maximum-ratings

部件号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他部件:ADC12D1600ADC12D1620QML-SP

如果您查看2015年8月发布的商用ADC12D1600数据表,绝对最大额定值表将指明 "任何引脚上的电压(Vin+/-除外)"。  QML部件的数据表具有相同的表,并指定了“任何引脚上的电压”,但它不表示“Vin+/-”。  我开始认为QML数据表中缺少文本,我应该解释行项目,因为我看到它是为商业部分写的。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:
    ADC12D1600QML数据表正在重新编写,以阐明ABS最大值和工作限值。
    它类似于ADC12D1620QML-SP数据表中的表格。
    www.ti.com/.../adc12d1620qml-sp.pdf

    请查看。 我们希望得到有关是否还有任何未回答的开放式问题的反馈。

    请注意,如ADC12D1620QML-SP数据表所示,它是ADC12D1600的封装自旋,可在更高输入频率下提高SNR性能。 否则,它在安装,形式和功能上是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Kirby。 这回答了我的问题,但又引出了另一个问题。 您刚刚发送的ADC12D1600QML数据表(日期为2017年)显示Vin+/-的绝对最大电压为-0.15V至2.5V。 我在这个论坛上看到了另一篇文章,说范围应该是-0.5V到2.5V。

    e2e.ti.com/.../53.176万

    我应该使用什么电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,
    ADC12D1600QML唯一应该拥有的数据表是TI.com上发布的数据表,它是2012年12月发布的数据表。 自该数据表发布以来,TI在描述ABS最大值方面做了大量工作,并且该器件的工作限制能够对其进行扩展和阐明。 使用新信息更新的第一个数据表是ADC12D1620QML-SP。 您可以将该数据表中的ABS最大值和工作限值应用到ADC12D1600QML。 ADC12D1600QML正在重写,并将获得这些更新。 我相信新数据表的目标是在今年夏天发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC12D1620QML-SP数据表指定Vin+/-的绝对最大额定电压为-0.15V至2.5V。 Vin+/-的推荐工作电压指定为-0.4V至2.4V。 这两个行项目相互矛盾。 Vin+/-的绝对最大额定电压是否应该为-0.5V至2.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 这是要在数据表修订版中修复的错误之一。
    启动ADC12D1600QML-SP数据表时,输入电压的工作范围被限制为0V至2.4V。 在发布零件数据表之前,已确定ABS最大和工作范围可以扩大。 操作表已更新,但ABS最大值表意外未更新。