This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:任何引脚上的绝对最大值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606050/adc12d1600qml-sp-absolute-maximum-on-any-pin

部件号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他部件:ADC12D1620QML-SP

如果您查看日期为2012年12月的ADC12D1600QML数据表,绝对最大额定值表指定 为"任意引脚上的电压"。  下一行指定Vin +/-上的电压。  我是否应该将"任何输入引脚上的电压"解释为除Vin+/-以外的任何引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,根据我们当时的数据编写数据表的方式是正确的。
    这将进行更新,看起来像ADC12D1620QML-SP数据表中的信息,打开ABX最大限制。