This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:DAC38RF80外部时钟和sysref设置和保持时间。

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605654/tsw40rf80evm-dac38rf80-external-clock-and-sysref-setup-and-hold-time

部件号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他部件: DAC38RF80

您好,

我最近购买并收到 了TSW40RF80EVM (与TSW14J56一起)。

一些问题:

-在线没有BOM,原理图或光绘文件。 您能否提供这些信息作为设计参考?

我想使用DAC38RF80而不使用内部合成器,直接使用高速时钟(>6GHz)
 如何确定我正在满足sysref到devclk设置和保持时间的要求? 数据表提到sysref捕获电路,  
 是否可以将此选项与 TSW40RF80EVM配合使用?
 是否有一个测试点可用于通过示波器探测sysref和设备时钟? (IC顶部有散热片,因此没有放置探头的空间)

此致,

伙计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Guy,

    我已将设计文件上传到此链接:

    关于SYSREF到设备时钟设置和保持时间,只有在需要从DAC获得固定延迟时,这才是重要的。 不满足设置和保持时间只会导致系统延迟在每次关机后再开机后发生变化。

    如果固定延迟是设计目标,则在DAC38RF80数据表的第8.3 .10节中,介绍了如何使用内部SYSREF捕获电路可靠地捕获。 请看一下,我们还将开发一个有关此功能的应用说明,完成后我们可以与您共享。

    谢谢!

    Eben。