This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5620:输出错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601722/tlv5620-output-error

部件号:TLV5620

大家好,

一名学生正在使用TLV5620,他面临以下问题:

'该部分在输入0代码时输出非零电压,输出在正常模式下大约值50和在双量程模式下大约值25之前不会改变。 根据数据表,我对DAC输出具有10k下拉,并且还缓冲输出,因此不会消耗过多电流。 VDD和ReFS均为5V。 "

我认为,根据数据表,推荐的VDD是3.3 ,而VREF是VDD - 1.5。 是这个问题还是其他问题。

请任何人帮我解决这个问题。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有人能帮我回答这个问题吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaushuh,

    很抱歉回复延迟。 VREF似乎没有问题。 能否发送数字数据的范围捕获? 看起来像是某种遮罩或正在发生移位。 如果您需要,我们可以通过邮件进行此对话,以便您可以共享示意图等

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaushuh,

    是否有任何更新?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    很抱歉,我没有回答您的回复。
    我也没有听到他的回复。 所以,如果我有消息,我会告诉您。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushuh,

    我认为这问题可能是由两个因素引起的。  首先,VREF值太大,违反了建议的最大值。  参考电压不应超过VDD-1.5V,以确保工作正常。  

    此外,您应考虑设备的零刻度错误。  此器件具有正零刻度误差,这意味着器件将具有非线性操作,直到理想的DAC输出超过零刻度误差。  本视频 在大约3:30分钟介绍了这一点。

    我会确保您先更改引用,然后重试测试。

    谢谢!

    保罗