This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83平衡?

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606224/dac38rf83-dac38rf83-balun

部件号:DAC38RF83

戴尔

客户正在开发DAS。

频率范围为700 MHz至2600 MHz。

当将Balun(1:1)应用于DAC38RF83输出时,根据频率会出现较大的损耗差异。

EVM使用Balun(2:1)。 有没有理由这样做?

只能使用Balun (2:1)?

在数据表中,电阻为100欧姆。

DAC38RF8xEVM的实际模式很厚。

DAC38RF8xEVM平衡的阻抗匹配值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    DAC要求输出端接100,因此我们使用2:1变压器,因为不平衡变压器的输出为单端50欧姆。 您可以使用1:1变压器,但必须在输出端添加A100终端电阻,这将导致您断电。

    此致,

    Jim