This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:内部PLL性能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605752/dac38rf82-internal-pll-performance

部件号:DAC38RF82

 在使用内部PLL时,该部件的性能与LMK2592时的时钟性能有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint,

    LMK2592没有为DAC计时的数据。 如果您愿意,我可以发送一些性能数据,同时PLL为DAC计时。 使用LMK设备时性能应该更好,但我们没有尝试过。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部PLL计时时的性能数据将非常好! 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint,

    此数据将用于生成输出音的内部NCO的多个交流规格与PLL与来自信号发生器的外部时钟进行比较。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF80_5F00_PLL_5F00_data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim!