This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:配置和设置

Guru**** 2546100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601665/ads7953evm-pdk-configuration-and-settings

部件号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS7953

大家好,支持!

客户使用来自Espressif (ESP32)的WiFi模块并连接 到ADS7953子板。

是否可以使用1个偏置电路来支持所有16通道输入。 您对此有参考设计吗?

此外, 还有ADS7953的编程指南以及配置ADC的必要设置。

开机时的默认设置是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ikon

    您是不是说客户在MUXOUT和ADCIN引脚之间使用单个运算放大器进行信号调节。 如果是这种情况,您可以告诉我每个信道看到的输入信号摆动是什么。 如果我对您的问题解释正确,请告诉我

    此外,您是否对客户尝试执行的操作进行了块级实施。 有关 输入通道连接,AVDD电源连接,REFIN输入连接的更多信息将有所帮助。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abhijeet:

    客户正在使用ADS7953 EVM板,我们是否可以假定 MUXOUT到ADCIN是直接连接?

    峰间输入信号摆幅约为3V。

     

    目前仅将评估板直接连接到ESP32模块。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet,
    是否有任何更新?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ikon

    如果输入信号频率不高(几Hz),则可以将MUXOUT和ADCIN短路。 如果您的输入源具有高阻抗,并且需要交流性能,那么您可能需要在MUXOUT和ADCIN引脚之间使用放大器

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet