This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:DAC9881输出电压与规格不匹配

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, DAC9881EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600963/dac9881-dac9881-vout-does-not-match-spec

部件号:DAC9881

您好,

请任何人帮助我将 输入DAC代码中止至DAC9881。

I通过SPI传输DAC代码到DAC9881,但输出值与规格不匹配。

我确认所有电路都正确且SPI 格式。

如何使用SPEC Vout执行同样的操作?

请帮帮我,谢谢。

DAC代码

物有所值

测量值

3FFFFH

4.9.9998万伏

6mV

3万H

3.7.5万V

1.251V

2万H

2.5万V

2.503V

1万小时

1.2.5万 V

3.755V

0万h

0.0万V

4.747V

测试条件:

1.AVDD=5V

2.IOVdd=5V

3. VREFH=5V

4. VREFL=接地

5. LDAC=接地

6. SDOsel=IOVDD=5V

7. RST=5V

8. PDN=接地

9.USB/BTC=IOVDD=5V

10.增益=接地

11. RSTSEL=GND

Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sy,

    它看起来就像在数据上应用了一些变化,同时设备以某种方式处于二进制二进制补码模式。 我们能否在通信过程中看到SPI线路的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    感谢您的回复。

    以下SPEC DAC代码对应于SPI格式:

    定义:

    CH4:CSCH3:SDICH2:SCLK

    1. DAC代码=0万h

    2. DAC代码=1万h

    3. DAC代码=2万h

    4. DAC代码=3万h

    5. DAC代码=3FFFFh

    以下是测量数据的摘要:

    DAC代码

    (直二进制代码)

    规格电压输出

    (USB/BTC=IOVDD)

    测量输出电压

    3FFFFH

    4.9.9998万伏

    5.6mV

    3万H

    3.7.5万V

    1.251V

    2万H

    2.5万V

    2.503V

    1万小时

    1.2.5万 V

    3.755V

    0万h

    0.0万V

    4.754

    DAC代码

    (twos补码)

    规格电压输出

    (USB/BTC=GND)

    测量输出电压

    1,FFFFH

    4.9.9998万伏

    5.8mV

    1万小时

    3.7.5万V

    1.250V

    0万h

    2.5万V

    2.501伏

    3FFFFH

    2.4.9998万V

    2.501伏

    3万H

    1.2.5万 V

    3.752V

    2万H

    0.0万V

    4.754V

    以上数据参考,

    请再帮我一遍,谢谢。

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,SY,

    我觉得波形看起来不错。 让我自己在EVM上测试一下,然后回复给您。

    您是否在硬件或EVM上检查此问题?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复,

    我再次检查我的硬件,我考虑我的DAC9881主板VREFH-F和VREFH-S。

    我指的是规格
    www.ti.com/.../dac9881.pdf
    www.ti.com/.../slau279a.pdf

    如果没有OPA (高精度双路运算放大器),这两个引脚将连接在一起。

    我不知道对我的Vout是否有任何影响。 (DAC代码输入DAC9881,来自DAC9881的输出负电压输出)

    请再帮我一遍,谢谢。

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,SY,

    您能否试用DAC9881EVM并查看是否出现类似的行为?

    此致,
    Uttam