This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:FFT响应,未识别spurs

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605763/adc32rf45-fft-response-unidentified-spurs

部件号:ADC32RF45

回顾数据表,有一些关于FFT回答中所示的spurs的问题。 特别是,在查看图4时,图4显示了900 MHz输入音的FFT。  

数据表规格显示,900 MHz输入时SFDR为77 dBc,不包括HD2,HD3,HD4,HD5和交错脉冲IL和HD2 IL。  在图4中,我们可以识别这些spurs,但希望了解有关非HD2/HD3 spurs (标识为-84 dBc)和IL spurs (标识为-79 dBc)的更多信息,请参见图标题:

1.这些突起是否取决于输入信号幅值?  它们是否会随输入而降低振幅,并且以何种速率下降?

2.我们可以识别FFT图解中的IL和谐波突起。  其他刺激的来源是什么? 它们是否与时钟相关?  在某些情况下,它们是否会缩小规模?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是表征团队对图4中典型特性图解的解释:

    Fin = 901.015 MHz

    FS = 3000 MHz

    A­IN =-2 dBFS

     

    正_名称

    正频(MHz)

    正电平(dBFS)

    刺激的来源

    在振幅范围内刺激行为

    HD2

    1197.97

    -73.9

    二阶谐波失真

    对于基本的每个dB更改,级别通常会更改2 dB

    HD3

    296.95

    -75.1

    三阶谐波失真

    对于基本的每一次dB更改,级别通常会更改3 dB

    HD5

    1494.92

    -86.0

    五阶谐波失真

    对于基本的每一次dB更改,级别通常会更改5 dB

    FS/2 - HD2

    302.03

    -84.4

    HD2交错正齿轮

    对于基本的每个dB更改,级别通常会更改2 dB

    FS/4 - HD2

    447.97

    -84.3

    FS/4 + HD2

    1052.03

    -83.3

    FS/2- HD3

    1203.05

    -83.6

    HD3交错正齿轮

    对于基本的每一次dB更改,级别通常会更改3 dB

    FS/4 - HD3

    453.05

    -81.4

    FS/4 + HD3

    1046.95

    -85.7

    FS/2 -翅片

    598.98

    -80.9

    基础信号的交叉正电

    对于基本的每个dB变化,电平变化为1 dB

    FS/4 +翅片

    1348.98

    -88.9

    FS/4 -财务条例

    151.02

    -88.3

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您的详细信息。  关于交叉存取的一些其他问题尤其突出:

    IL是否会发出单声提示音,或者是否会跟随输入(频率)? 如果输入是调制信号,IL正电图是否会复制输入签名,如果它与HD2相关,它是否会跟随调制信号HD2的签名等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在数据表的图4中,输入是单声提示音,因此音调是单声提示音。   但是,如果输入是一个一定宽度的调制信号,那么这些同样的微调(作为翅片函数或翅片谐波的函数)也会相应地作出响应-其宽度与调制输入的宽度相称。  

    此致,

    Richard P.