This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有没有方法可以将ADS9120 EVM板连接到SN75LVDS386?

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120, SN75LVDS386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605876/is-there-a-way-i-can-connect-ads9120-evm-board-to-sn75lvds386

主题中讨论的其他部件:ADS9120SN75LVDS386

你(们)好

有没有方法可以将 ADS9120 EVM板连接到SN75LVDS386?
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星号:

    ADS9120 EVM板只能直接连接到随EVM提供的套件中的Precision Host Interface (PHI)板。 您可以使用这些电路板的原理图,布局图像和部件列表来帮助您布置自己的电路板以实现LVDS接口。 或者,您可以使用ADS9120 EVM板的原理图来帮助您手动连接LVDS接口。