请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131E08 您好,
这是来自TEQ Diliegnt的Purvi。在我们的一个项目中,我们使用了ADS131E08 24位ADC。
在应用中,ADC ADS131E08与Renesas控制器(R5F10ELEAFB#V0)通信。因此,ADC测量的输入电压基本上被发送到控制器。
现在我的查询与ADC通过SPI总线发送和接收数据所使用的数据格式相关
在第30页的数据表中,定义为:"当DR[2:0]=100.11100101亿或110, ADS131E08S以二进制two为单位,每通道输出24位数据
补码格式,MSB优先"
我们已将数据速率设置为100,供您参考。
现在,对于从ADC接收的数据的进一步功能/计算:
我是否需要对从ADC收到的数据执行2的补码,并将该数据用于进一步计算?
或
我是否可以将从ADC接收的数据直接用于进一步计算?
提前感谢!
此致,
Purvi