This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:示例信号问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605796/ads1191-sample-signal-issue

部件号:ADS1191

您好,

我正在使用ADS1191采样ECG信号。 我已完成驱动程序并获得信号数据。 我测试以下信号:

1)设置CH1SET=0x01,获取 输入短路信号,然后输出值约为+-5,这是正确的。

2)设置 CH1SET=0x05, CONFIIG2=0xE3,获取内部测试信号1Hz的信号,正峰值约为80,负峰值为-80,波形也正确。 1Hz 1mV测试波形。

3)设置 CH1SET=0x00, CONFIIG2=0xE0,从我的左手和右手获取信号,但此步骤被卡住,我无法从输出中获取任何ECG信号,所有数据都是噪声,滤波后,什么都没有。

请问我可以尝试哪种方法? 我是否错过了任何一点?

此致

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户485.0818万:

    您是否使用RL电极来偏置患者? 如果不是,输入交流电耦合是否提供直流偏压? 为了进行测量,输入的共模需要在电源之间偏置。 这可通过RL电极或AC耦合输入来完成。

    Brian