This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.806万:输入阻抗

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603135/adc08060-input-impedance

部件号:ADC0.806万

你好

根据其数据表,ADC0.806万的输入电阻大于1MΩ Ω,但通过实验我们发现它小于500 kΩ Ω,可能是什么问题? 需要注意的是,测量是使用直流输入和~60MSPS采样速率完成的(我认为是这样)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aseok标记,

    输入电阻确实应大于1M。 您是否会提供您的测量程序的详细描述?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aseok标签,您能找出这个问题吗? 我仍有兴趣听听您的测量过程。

    此致,
    -Steve Wilson