This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292-ECG-EVAL PC GUI软件? 是否可供下载?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604022/ads1292recg-fe-ads1292-ecg-eval-pc-gui-software-available-for-download

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件:ADS1292

您好,我有时会收到一个链接,可以下载ADS1292R-FE评估板GUI软件,如下所示...此链接不起作用是否有人可以提供链接,以便我下载ADS1292R-FE评估板GUI软件?  我需要检查此软件中的几个项目以验证某些ECG功能。  谢谢

ftp.ti.com/.../ADS1292/

此致,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Frank,

    这是e2e论坛如何链接到FTP链接的问题。 要解决此问题,我需要告诉您手动导航步骤。 首先,请访问ftp.ti.com。 然后浏览以下目录:pub/data_acquisition /ECG_FE/ADS1292。 其中应包含与EVM相关的所有源文件。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

     FTP站点已关闭或TI外侧的人员可能无法访问链接。  当我键入ftp.ti.com时,我收到以下消息...

    希望大家都能听到尖叫……

    此致,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    我可以在手机连接到LTE的情况下访问它,但它没有任何特殊权限。 我实际上看不到你发布的图片。 要显示图像,您可能必须单击"使用丰富格式"并使用这些选项。

    Brian