This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:DAC3174问题?

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605497/dac3174-dac3174-question

部件号:DAC3174

鹿。

客户使用AD9746。

使用AD9746的原因如下。

AD9746提供以下功能。(AD9746数据表27页)

[用户可以根据所选的操作模式将载波放置在前三个Nyquist区域的任何位置。

所有三个区域的性能和最大振幅都受此窦性侧倾的影响,具体取决于底盘的位置。]

DAC3174是否提供三个Nyquist区域?

AD9746的功能是否包含在TI的产品中?

AD9746的TI竞争对手部件是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DAC3174没有您在竞争对手的数据表中看到的功能。

    对于可能适合此应用的其他DAC设备,我必须请我们的市场营销人员或系统人员进行调查。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用竞争对手的零件时,在第1 Nyquist以上没有直接或类似的替换件。