This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:关于ADC采样电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605778/afe4300-about-the-the-adc-sampling-voltage

部件号:AFE4300
主题中讨论的其他部件: AFE4403

问题基于 下图:

当输入 AFE4300 PD连接至恒流源时,设置Ambient DAC=0uA将关闭2级增益。

ADC采样电压是否与Vout = RF*I的关系有关? 为什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Julia:

    您指的是设备AFE4403而不是AFE4300吗?
    是否可以重新附上您所指的数字?