This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7250:SPI接口问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7250, ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605375/ads7250-spi-interface-question

部件号:ADS7250
主题中讨论的其他部件: ADS7253

你(们)好  

我想通过SPI连接ADS7250和F2.8377万s

我检查了ADS7250的数据表...然后找到了2-SDO线路...

如何将2-SDO线路与DSP连接起来??  一个SPI模块只有一个SPISOMIx。  

或者连接一条单条线路工作正常?? 那么...如何从此连接获取两个转换数据??

顺祝商祺!

月日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moonsun,

    对于此设备,当CS被拉低且时钟切换时,数据将在两条SDO线路上输出。 SDO-A将具有ADC_A的数据,而SDO-B将具有ADC_B的数据
    处理器上有多个SPI接口。 您可以对处理器进行设置,以便在一个CS变为低电平时,它将启用两个miso针脚。 然后,这些引脚可以连接到SDO-A和SDO-B引脚。 您需要向支持F2.8377万S的论坛提交一个问题,以了解如何设置。
    另一种可能是在处理器上使用2个SPI接口。 CS信号将被ORed在一起,输出将连接到ADS7250的CS引脚。 然后,当每个SPI接口使CS降低时,ADS7250将在两个SDO输出上写入数据,但处理器仅在使CS降低的SPI接口上读取数据。 然后,您将逐个读取每个SDO输出。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moonsun

    除了Mike的建议之外

    请看ADS7253。 此设备具有SDI引脚,您可以通过该引脚对输出数据模式进行编程。

    您可以通过选择(32时钟单SDO模式或16时钟单SDO模式)在单SDO线路上获取两个通道的数据。 有关详细信息,请参阅数据表的第41页和第44页。

    请告诉我们,这是否能解决您的问题

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet