This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:AMC7832

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605112/amc7832-amc7832

部件号:AMC7832

AMC7832的ADC如何 通过采用2.5 V参考将-12.5V至12.5V范围内的电压转换为12位数字格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay,

    似乎已在另一个线程中处理此问题。 如果您还有其他问题,请告知我们。

    另一条线程适用于可能会发现相同问题的其他人: e2e.ti.com/.../60.5098万