This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:稳定时间数字的峰值较大

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605456/dac8565-big-spikes-in-settling-time-figures

部件号:DAC8565
主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万

在DAC8565的数据表中,图44至47显示了全刻度或半刻度步进的输出电压的极大峰值。  尖脉冲被数字截短,但超过8 mV。  这些峰值是由数字馈通,代码更改故障还是什么产生的?

我在其它TI DAC的数据表中看到类似的峰值,但在其它制造商(例如AD)的数据表中却看不到它们。  发生什么事了?  如何消除峰值?  谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    我很难准确地描述测试设置,因为在我参与之前收集了一些测试设置的数据。

    有几个因素可能导致在代码更改周围观察到的瞬变;浮华能量,信号稳定时间短和数字馈通。 所有DAC都存在所有这些因素,无论制造商如何。 记录它们的程度以及它们的影响程度当然因零件而异。 如果您有一个特定的部件将DAC8565与之进行比较,也许我可以帮助您提供建议。

    作为字符串DAC,DAC8565应该具有最低限度的浮点能量,尽管该签名仍然可以存在。 我们可以通过当前团队已知的测试设置和/或针对其他设备的分析,通过工作台测量来帮助收集这些数据,以帮助您做出决策。

    另外,我建议您看看DAC8.0004万。 此系列集成了输出级上的电路,专门用于减少与代码转换相关的瞬态。