This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:SBAS528B没有指定用于计算VOUT和CMP之间补偿电容器的参数。

Guru**** 2760955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605594/dac8760-sbas528b-no-specify-parameters-for-calculating-the-compensation-capacitor-between-vout-and-cmp

部件号:DAC8760

您好,

SBAS528B Pag.27,8.3 2说:对于大于20 nF的负载,可以在CMP和VOUT之间建立外部补偿电容以保持输出
以降低带宽和增加稳定时间为代价的电压稳定。  

要求我在更多不同频率的电路中使用DAC8760:高达50kHz或100kHz带宽 或更多,因此我需要参数或公式来计算带宽,但是

在关于中找不到数据

Ty,请注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe,

    为了避免出现重复的问题,我可能建议您为您所需的每种操作条件定义以下内容:

    -回转速率/稳定时间
    -负载条件(电阻,电容,电感)

    从这里,我们只需为您提供每个用例的建议补偿电容器,以减少代表您所需的任何工作量,并快速为您提供答案。