This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5240:ADS5240 LVDS电平转换器。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, ADS5240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605710/ads5240-ads5240-lvds-level-shifter

部件号:ADS5240
主题中讨论的其他部件:SN74AVC4T245

您好:

我想将ADSL5240 LVDS输出ADCLK,LCLK和串行输出连接到Xilinx FPGA。 但它是LVDS 1.8V而不是3.3V。

如何选择级别转换IC? 我是否可以使用常规数字电平转换IC (如SN74AVC4T245)或需要一些特殊部件?

您能推荐一个吗?

谢谢

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS5240发出的这些信号是LVDS,LVDS设计为与电源电压无关。   LVDS信号被定义为100欧姆负载的标称3.5mA,信号偏置为标称1.2V的共模电平。   这些参数均不取决于电源电压。  ADC将以大约1.2V的共模输出这些信号,FPGA中的LVDS接收器也预期在1.2V电平上看到这些信号,而不管驱动器或接收器处的电源电压如何。  无需水平转换。

    此致,

    Richard P.