主题中讨论的其它部件:PGA970, USB2ANY
我正在尝试设置PGA970评估板,并从ADC读取信息。 我可以与PGA970 GUI连接,将评估板的输出配置为RVDT,并接收回有效的RVDT信号(通过o示波器确认)。 但所有ADC的值都固定为0xFF FF FF FF FF FF。
如果有人建议ADC3的默认配置,以便我可以读回有效温度,并找出所有ADC为何卡住,我会非常感激。
更新/编辑:
1)测试显示,只有在读取ADC后才使用0xFF FF FF FF FF FF FF FF写入数据寄存器。 读取前,寄存器在低级配置页中显示0x00 00 00 00。
2)为评估板提供外部连接,测试点2 (AIN1)不允许在应用.9V的情况下改变行为->提示错误在处理器内部或配置中,与板无关。
3)电压正确(3.3V,5V,7.5V调节)。 AVDD 2.81V,DVDD 1.83V。
4)从USB2ANY板上拆除评估板会产生相同的效果/测量值->可能只是微控制器的通信问题,但这引出了一个问题:为什么我可以与波形发生器通话,而不能与芯片的其他部分通话?
5)在GUI中的单线接口和SPI之间切换会产生OWI的0x00 00 00 00 00 00读数和SPI的0xFF FF FF FF FF FF读数,这表明这确实是USB2ANY和PGA970_EVM之间的通信问题。 有人能提供有关如何重置USB2ANY主板固件的详细信息吗? 我已按照GUI的建议更新了固件,但不知道如何手动重置或更换固件。