This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:有关IMS贸易展上看到的TSW40RF82EVM的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604966/tsw40rf80evm-question-regarding-tsw40rf82evm-seen-at-ims-trade-show

部件号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,TSW40RF82EVM

大家好,

我有一位客户有兴趣购买 TSW14J56EVM和TSW40RF80器件。 他们只想 将它们连接在一起,打开它,然后让MATLAB (例如)发送一列IQ数据并接收同步IQ数据? 这是不使用HSDCPro就能做到的吗? 我知道HSDC Pro的自动化只能通过打开HSDC Pro来使用。 我知道没有其他可用的外部控制模式。 是否有适合此客户的替代解决方案?

以下是他们关注的事项:

"是否有办法在不运行用户界面的情况下运行主板?  提供的dll是否是在实验室视图中编写的,如果是,它是否是开放源代码?  

理想情况下,我们需要IQ In,IQ Out (完全像HSDC pro),但在将来必要时,我们最终可以集成到嵌入式处理器上(我正在考虑生产测试环境) –因此,从未编译的软件解决方案开始将是一个很大的优势。  TSW40RF80EVM-TSW40RF82EVM是此处的最佳方法,还是您建议使用替代解决方案? "

感谢你能抽出时间。

此致,

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我能否就此事获得您的意见?

    此致,

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishen,

    请直接联系我,我们可以讨论详细信息。

    肯尼亚