This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM评估-缺少"HMC-DAQ GUI"

Guru**** 2769025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602659/ads52j90evm-ads52j90evm-evaluation---missing-hmc-daq-gui

部件号:ADS52J90EVM
线程中讨论的其他部件:ADS52J90,TSW1400EVM LMK0.4826万

我目前正在尝试使用 ADS52J90EVM和 TSW1400评估ADS52J90。  

我遵循"SLAU632A–2015年10月–2016年6月修订"中的用户指南。 当我进入第12页的步骤2时。 固件似乎下载正常,但我收到消息"INI中指定的设备GUI路径不存在。 请仔细检查。"

此时不会加载GUI。

我已再次确认我正在安装最新版本的"高速数据转换器专业版软件"。 我注意到,当我查看ini文件时,它试图调用"..\HMC-DAQGUI"。 在"High Speed Data Converter Pro\Device GUI"文件夹中,没有任何内容...这是一个线索吗?

我正在Windows 10上运行(如果这有帮助)。

如有任何援助,将不胜感激。

高速数据转换器Pro软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    此后,我在网上找到了"HMC-DAQ GUI"的版本(2.8),安装后,我通过了"INI does not exist"(INI不存在)错误。 GUI看起来与 SLAU632A中描述的不一样(至少缺少"DEMOD PRESETS (DEMOD预设)"下拉框。 我的TSW1400 DDR似乎没有初始化,我担心这是因为我是从较旧的GUI驱动的。 有人能确认吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lawrence,

    很遗憾听到您在使用GUI时遇到问题。

    请卸载当前系统上的HMC-DAQ和HSDC Pro GUI,并在此处的设备登录页面上安装这两个版本

    同时忽略提示,将HSDC Pro版本更新为最新版本。 我刚刚在Windows 7 PC上试用了链接版本,它们可以与EVM配合使用。

    如果您仍有问题,请告诉我。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu:

    感谢您的意见。 我现在已更新到您建议的版本,但仍有一些问题。

    在TSW1400EVM上,USER_LED按如下所示亮起:
    USER_LED0 =打开
    USER_LED1 =开
    USER_LED2 =开
    USER_LED3 =关闭/打开
    USER_LED4 =关闭
    USER_LED5 =关闭
    USER_LED6 =打开
    USER_LED7 =打开

    我对用户LED的理解告诉我:

    USER_LED4关闭是可以的,因为这是来自我未使用的DAC卡的PLL锁定信号。

    User_LED3昨天打开,但使用新软件时,当我将50米时钟驱动到ADS52J90 EVM的J75中时,可能会关闭。 如果我关闭该时钟,LED将亮起??? 我正在质疑我用来驱动LMK0.4826万电路的信号发生器的能力。 如果我要通过安装JP4来使用板载ADS52J90 EVM 100M振荡器,我该如何告诉LMK将OSCIN用作时钟源而不是CLKIN?

    USER_LED5我从未见过此灯亮起。 它应该在什么时候发光? 我尝试重新安装DDR模块时没有运气。

    谢谢

    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    现在是否加载了GUI,或者在安装推荐的GUI后,其行为没有变化?
    TSW1400用户指南详细介绍了不同的LED。

    您能否尝试使用Windows 7 PC而非Windows 10进行评估,看看行为是否有任何变化?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    我的GUI在6月15日发布的更新中出现。 GUI出现(如果有点慢),看起来与指南有点不同。

    我现在已迁移到Windows 7电脑。  开始的速度有点快,但除此之外,我仍然看到相同的问题。 USER_LED4和USER_LED5未亮起,这表明DDR内存仍未初始化。

    谢谢!

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想进一步指出,我已经在笔记本电脑中测试了TSW1400的DDR内存,它看起来不错。 如果我将另一个已知良好的DDR内存放在TSW1400中,它将无法正常工作(我仍然没有收到USER_LED5指示灯)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到,当弹出“Read DDR to file timed_out _error”时,它建议检查“TSW Board不接收ADC EVM的时钟”。 在ADS52J90EVM上探测FPGA_CLKP/M TP21和TP22时发现没有时钟。 我也从未见过ADS D1,D2,D3或D$灯-我应该吗? 我相信我向ADS提供的时钟是可以的,因为我可以看到CLKP/M TP8和TP10的时钟按照频率计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    该错误通常在TSW1400未接收到FCLK时出现。 当TSW1400发现FCLK时,LED D5也会亮起。
    请验证JP7是否连接了引脚1和2,以及是否有50MHz时钟信号(~2Vpk-pk)应用到J75。

    如果仍出现该错误,请检查J44引脚58和66上的DCLK和FCLK。
    请告诉我您的发现。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    我可以确认我正在使用2V p-p @ 50MHz给J75进纸。

    我在ADS J44上看到DCLK和FCLK。

    请参阅随附的图片,两种情况下的黄色图片均为TP8 (ADS)。 绿色FCLK/DCLK:

    DCLK:

    FCLK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lawrence,

    您的示波器捕获表明ADS52J90EVM正在按预期工作。

    由于LED D5即使在ADS52J90EVM提供FCLK和DCLK的情况下也不会出现,因此您可能收到了有缺陷的TSW1400EVM。

    请与购买TSW1400的TI销售代表和/或分销商联系,以获得更换主板。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lawrence,

    在等待更换电路板时,您是否还可以确保为TSW1400提供独立电源,该电源可为EVM提供至少2A的电源?

    此致,

    奥卢