This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:是否可以使用VREF引脚?

Guru**** 2808565 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605629/dac3162-can-i-use-the-vref-pin

部件号:DAC3162

我想使用DAC3162的1.2 V电压参考。

VREF针脚标记为“仅限工厂使用”,但我可以在外部使用吗?

另外,是否有人知道它可以输出和接收的最大电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    VREF不应用作外部参考。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。

    此致,

    Thomas