This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:通过UART更新ESFR参数

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603785/pga450q1evm-update-esfr-parameters-through-uart

部件号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0151万PGA450-Q1PGA460-Q1

我正在开发使用pga450q1的PCB。 我想通过UART端口与微控制器通信。 我现在拥有pga450q1evm和TI-151。  

多亏了热板,我看到数据通过FIFO传递,并且工作正常。 我可以修改所有ESFR寄存器以使用我的传感器,测量结果相当好。

现在我尝试使用较小的主板(ti-151)和UART。 到目前为止,我尝试使用命令0来查看它是否工作正常,使用命令1来触发突发,使用命令5来读取所有FIFO值。

我可以用FIFO中的值生成一个图表,但它们不是很准确。 我认为我需要更新ESFR参数,以便与我的传感器一起使用,就像我使用TI GER板一样。

我看到有一个命令(comm 3)可以更新EEPROM值,但我没有看到ESFR的命令。 是否有办法做到这一点? 是否可以通过UART更新ESFR参数?

如果可能,您能否向我展示一个示例? 或者指向文档中的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP存储器刻录时,ESFR将进行硬编码。 但是,EVM-S/TIDA-0.0151万 UART示例代码提供了命令5,在该命令中,通过EEPROM人工提供ESFR,并且burst+capture例程引用EEPROM而非硬编码OTP存储器空间中的ESFR值。 请参阅上的EVM-S User's Guide (EVM-S用户指南)中的表3,查看使用command5时可通过EEPROM访问的所有ESFR的列表  

    www.ti.com/.../sldu019b.pdf

    如果您没有使用Murata MA58MF14-7N & Mitsumi K5-R4变压器进行初始评估,那么我建议您使用command5方法,使用command3 (EEPROM更新)通过EEPROM设置ESFR,仅用于command5 (假设您仍在使用EVM-S评估PGA450-Q1)。

    您是否考虑过改用新的PGA460-Q1?