This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:外部参考电压的最大电流

Guru**** 2548980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604923/ads1293-max-current-of-external-vref

部件号:ADS1293

您好,

下面我想问您一个有关外部Vref的问题吗?

如果使用外部Vref, 我们应该估计Vref的最大电流(功耗)是多少?

非常感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    我需要做一些研究。 请再给我一天时间来找到答案。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    内部参考应消耗约20 uA的电流。 由于我们没有在数据表中指定它,因此测量它的唯一方法是使用参考ON测量ADS1293的功耗,然后使用参考ON测量,然后减去两个结果。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    非常感谢您的回复!

    此致,