This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:关于温度传感器功能

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601556/ads8634-about-temperature-sensor-function

部件号:ADS8634

我认为温度传感器功能只能使用寄存器和传感器过滤器(数据表第64页)设置,是否正确?

如果有人说要另设一个,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi,

    很抱歉耽误你的时间。 我不确定我是否完全理解你的问题。 数据表中描述的过滤器用于外部传感器和信号。 内部温度传感器直接内部连接到SAR ADC,不需要任何额外的滤波。 如果这不能回答您的问题,请在您的解释中提供更多详细信息。

    谢谢

    Art Kay