This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:ADC12D500RF原理图设计回顾。

Guru**** 2512315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605121/adc12d500rf-adc12d500rf-schematics-design-review

部件号:ADC12D500RF

您好,

我在设计中使用ADC (ADC12D500RF),它在与Virtex-7 FPGA接口的1 GSPS采样速率下运行。 输入处的IF频率为200MHz~300MHz。 我是第一次使用这种高采样率,所以我希望对硬件设计进行审查。请回复此线程,以便我可以分享我的设计。

提前感谢!

KIRTY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KIRTY

    如果可能,请将您的示意图附在E2E柱上。 如果您单击输入字段下方的"使用丰富格式"链接,则可以添加附件。

    如果您不想公开共享,您可以 连接到我的E2E用户ID,我们可以私下交流。

    此致,

    Jim B