This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:从TSC2017读取数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605022/tsc2017-reading-data-from-tsc2017

部件号:TSC2017

你好

我有TSC2017,我正在使用VISA协议从设备读取数据。 从设备接收到的每个事件都有40个字节。 您知道如何解析这40个字节吗?

我查看了“参考固件”软件,就我在那里看到的情况来说,它只读取每个数据点16个字节,加上可能还有两个字节,以获得“被触摸”标志。 因此,我不知道如何解释这种差异。

我得到了40个字节,这是一个好的事实。 当我运行TSC2017提供的应用程序时,我发现每个事件也会获得40字节(我在"USB嗅探器"- NI-MAX上看到)。

谢谢

镜像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dror,

    请查看文件UART.c,作为TSC2017参考固件的一部分

    e2e.ti.com/.../218.6787万

    使用函数encode_frame,可以对不同类型帧(手势帧,校准帧,手指定位帧等)中的触摸数据进行编码。 除了不同的标签标识符之外,所有帧都附带了头字节,尾字节,Ctrl字节。

    谢谢!
    Vishy