This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:内部温度传感器数据

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120EVM, ADS1120, ADS1220EVM, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605170/ads1220evm-internal-temperature-sensor-data

部件号:ADS1220EVM
线程中讨论的其他部件:ADS1220ADS1120EVMADS1120ADCPro

您好,

我们的客户将在新设备上使用ADS1220。 他们购买了EVM。
GUI中有内部温度传感器的"启用"按钮。 但是,他们声称无法检查传感器的输出数据。

请告诉我如何检查传感器的输出数据。

(我们没有EVM。)

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    不幸的是,我没有可用的ADS1220 EVM,但我有一个ADS1120EVM,这两个器件使用相同的温度传感器(以及具有14位信息的数据输出格式)。 ADS1120是16位器件,ADS1220是24位器件。

    要从ADS1220读取温度数据,请使用ADCPro软件并在EVM菜单下选择ADS1220EVM插件。 这将显示您可以在I/O Config (I/O配置)选项卡中选择Internal Temperature Sensor (内部温度传感器)的软件。 然后在“测试”菜单下,选择“多范围”以收集数据。 使用代码作为单位。

    准备就绪后,单击Acquire (采集)以收集数据。 这将提供一个数据运行。 请注意,我使用了600 SPS作为数据速率。 下面是ADCPro窗口的屏幕截图,显示如何设置它:

    我需要直接检查设备中的数据,因此我使用了逻辑分析器来检查数据流:

    下面是一个具有单个输出数据读取的端口:

    我遇到的问题是,这个温度传感器数据是14位左对齐的,但ADCPro似乎没有正确地说明格式。 例如,我的平均代码是3333 (0D05h)输出。 但是,最后两位被截断,这意味着实际输出将为833 (0341h)。 下面是一个图表。

    对于24位数据,如ADS1220中的数据,您需要删除最后10位数据,如下所示:

    获得温度输出代码后,将该数字乘以0.0.3125万°C 这应提供来自内部温度传感器的温度。 对于我收集的ADS1120数据,产生的温度为0341h或833d。 833* 0.3125 提供26°C的温度

    当然,对于ADS1220,客户需要截断最后10位数据。 获取该值的快速方法(无需截断数据的最后10位)是将数字除以1024。 这应给出近似值(在温度数据的一位内)。

    我认为这是您的客户遇到的问题。 您应该与他们一起查看,以了解他们从EVM中获得的值,并验证我的注释是否正确。 如果他们还有其它问题,我将了解是否可以找到ADS1220EVM来验证输出代码。

    吴若瑟