This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171EVM:对CDCE6.2005万环路滤波器进行编程。

Guru**** 2789205 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603821/dac3171evm-programming-the-cdce62005-loop-filter

部件号:DAC3171EVM
主题中讨论的其他部件:CDCE6.2005万DAC3174

大家好,
我当前正在运行DAC31x1EVM板。 我不能在500 MHz (发生器最大 100 MHz)。 所以我想在CDCE6.2005万中启动VCO,从而生成必要的频率。 我确定了必要的参数,并且通过GUI (使用dac3174_reg.txt文件),我可以写入寄存器0-6。 会生成预期的频率,但会产生强烈的抖动。 我认为这是由于没有编程的回路滤波器造成的。 这一个已编程到寄存器7中,我无法使用EVM GUI设置。 是否有办法将寄存器放在某种程度上?

此致
Roland Borris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    与该EVM配合使用的GUI样式较旧,不允许将任意地址和数据对的输入写入EVM -可访问的所有内容在GUI的选项卡中都有按钮或控制字段。   如果您要编辑要写入时钟芯片地址7的数据,并将其写入您提到的配置文件中,可能会起作用。   配置文件的时钟芯片部分的最后一行是x6 x24BF19A。  

    您可以尝试在排序x7 x123.4567万之后的一行中编辑,或者编辑您希望该地址的数据。   我不能保证GUI可以使用该程序,但这是最容易尝试的方法。

    否则,如果您提供电子邮件地址,我可以使用更新的SPI GUI安装程序通过电子邮件发送到分箱位置的链接。  较新 的GUI将允许单个数据写入特定地址,但没有用户指南来记录较新的SPI GUI。  

    此致

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速响应。 我已经测试的第一个选项。 数字大于6的寄存器似乎被忽略。 我想体验选项2。 我已解锁个人资料中的电子邮件,如果您能向我发送链接,那就太好了。

    此致
    Roland Borris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已将分箱链接发送到您的电子邮件地址。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢新软件。 遗憾的是,软件无法连接到EVA板(DAC31x1 Rev A)。  我复制了FTDI dll,但没有任何改变。 电路板上的FTDI芯片已作为COM接口安装,旧软件可以连接。 是否有进一步的建议?

    此致

    Roland Borris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您将dll文件复制到何处?  对于 标准安装,即C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \DAC317x EVM GUI。   如果安装按计划进行,则通常不会出现这种情况, 但是如果安装没有按计划进行,并且在该位置找到了dll,那么我认为如果dll位于exe所在的位置,Windows应该能够建立连接。  但我认为这并不一定是问题所在。  我们不是在寻找COM端口。

    如果您在“控制面板”中打开“设备管理器”,则该EVM上的FTDI USB设备应有*2*条目。  USB设备可用作虚拟COM端口,因此在端口下有一个条目,但此新GUI在USB控制器部分下查找该设备,它通常在设备管理器中显示为USB串行转换器。   是否在“USB Controllers (USB控制器)”部分下看到带有黄色三角形和感叹号的条目?  这表明Windows无法使用设备的驱动程序。  在这种情况下,获取与COM端口项关联的驱动程序将不起作用,它需要是USB项。

    我们已开始在更新的GUI安装程序中包含一个文档,该文档处理FTDI设备的驱动程序问题。  始终可以选择直接从FTDI网站获取驱动程序,我认为这就是文档描述的内容。  请参阅附件。   您可以右键单击USB 控制器下的条目,并将其与提供的dll关联。  或者,您可能需要按照 文档中的步骤操作。   如果需要,我们可以打开WebEx会话,让一位软件人员陪着我,通过查看正在进行的操作,我们应该能够启动并运行新的GUI。  

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../2744.FTDI-Driver-Installation-Procedure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    我已按照说明卸载驱动程序,重新启动计算机,然后重新安装FTDI驱动程序。 不幸的是,没有任何变化。  下面是包含错误消息和系统信息的屏幕截图。 我还在一台新计算机上安装了驱动程序和软件,DAC317x EVM GUI目录中包含和不包含ftd2xx.dll,包含和不包含DAC317x EVM GUI.exe.local文件,以管理权限启动,没有任何帮助。 如果我用嗅探器观察USB端口,我会看到对该端口的访问非常短,而旧软件则会建立永久通信。

    是否有EVM协议的描述? 这样,我就可以明白,然后我自己编写一个小软件,它可以进行必要的配置。

     

    此致

    Roland Borris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 认为您还需要将一个文件复制到安装了GUI的文件夹中。  从您发布的错误消息中,我认为这是问题所在。  我没有在自己的笔记本电脑上复制此文件,但我在实验室PC上复制了此文件,而我通常在EVM上使用此PC。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../FTDI_5F00_Pattern_5F00_Generator.dll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢患者的帮助。 软件现在可以连接到EVM,可以写入寄存器7,从而可以对环路滤波器进行编程。 抖动已消失,我可以测试DAC。 再次感谢您的大力支持。

    此致

    Roland Borris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您告诉我。

    此致,

    Richard P.