请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS114S08 主题中讨论的其他部件: ADS124S08
目前,我正在研究一个基于模拟传感器的项目,并希望通过一个ADC为不同的模拟传感器提供支持。
我们已根据以下查询对ADS114S08数据表和参考电路进行了审查:
- 我有输出范围为0-5V的传感器。 此ADC是否支持ADC通道上的5V输入(当我将AVDD=5V,Vrefp = 5V和Vrefn = 0V设置为时)? 或者需要任何不同的配置?
- 它将ADS114S08部件变体的“预生产”和“状态”显示为“预览”。 请提供资料说明其可用性和准备时间。 (http://www.ti.com/product/ADS114S08/samplebuy)
谢谢!
Dhvanish Parekh