This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7251:REFOUT_x的输出电流

Guru**** 2542080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604026/ads7251-output-current-of-refout_x

部件号:ADS7251

您好!

请告诉我REFOUT_x引脚的输出电流(最大)。


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Itali

    我们没有电气字符表中提到的REFOUT_X电流。 我们确实有图表显示25C时的内部参考输出电流与输出电压。 请参阅数据表第16页上的图36。 它将给出25C的内部参考驱动能力的合理估计

    我将尝试看看我是否能帮助您实现准确的内部参考输出电流能力

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhijeet

    感谢您的回复。

    但我不清楚图36。
    请告诉我测量电路。
    输出电阻是否为内部参考输出阻抗?


    此致,
    意大利语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Itali

    图36显示了内部参考的I/V特性。 此处提及的工艺是室温(25C)下内部参考的典型输出阻抗

    REFOUT_x引脚也用于ADC内部转换。 因此,建议不要加载此销。 REFOUT_x引脚上的负载不应超过2mA。

    请告诉我您的应用程序是否需要使用REFOUT_x引脚来驱动任何负载。 如果是,则说明加载值。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abhijeet

    我们的客户正在考虑以下电路。
    是否有任何问题?

    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Itali

    REFOUT_x引脚产生的偏压看起来正常。 请告诉我,运算放大器的反相引脚连接了什么。 是否有信号需要按VREF/2对位移进行调平。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhijeet

    感谢您的确认。

    很遗憾,他们没有告诉我详细信息,所以我不太理解。


    此致,
    意大利语