This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:关于ADC和DAC的数字信号#39;s慢输入条件

Guru**** 2914970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8634, DAC108S085, DAC128S085, ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604941/ads8634-about-digital-signal-s-slow-input-condition-for-adc-and-dac

部件号:ADS8634
线程中讨论的其他部件:ADS8638,, DAC108S085DAC128S085ADS1209

关于下面的ADC和DAC,数字信号是否存在慢速输入条件?

①ADS8634 /ADS8638

②DAC128S085 Ω/DAC108S085

例如,ADS1209数据表描述为“TR = TF = 1.5ns (10 % 至BVDD的90 %),并从电压电平(VIL + VIH)/2计时”。

其他数据转换器是否可以应用相同的规则?

 

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi,

    我不确定我是否理解您的问题,但我认为下面的信息可能会有所帮助。
    ADS8634是SAR转换器。 此特定转换器在1Msps时采样。
    ADS1209是delta sigma调制器。 要使用此的数字输出,您必须创建外部数字滤波器。 您必须在FPGA中自己设计此外部过滤器。 大多数delta sigma转换器都有一个内部内置调制器,并且ADC转换是使用SPI接口读取的。 通常,在包含数字过滤器时,此转换器的数据速率将为每秒数万到数千个样本。

    下面是一个指向演示文稿的链接,该演示文稿压缩并对比delta sigma到sar转换器。 也是一个视频链接,该视频涵盖了一般数据转换器。 我希望这会有帮助。 如果这不能澄清您的问题,请在问题中添加更多详细信息。

    training.ti.com/ADCwebinar

    www.ti.com/tipladc

    谢谢!

    Art Kay