This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1298:ADS1298,不带INA作为第一级

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA128, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602899/tina-spice-ads1298-ads1298-without-ina-as-the-first-stage

部件号:ADS1298
主题中讨论的其他部件:TINA-TIINA128,,

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我正在开发一个带有模拟第一阶段的心电图。 我的意思是,我正在使用除颤保护电路,带G=6的INA128和一个置于153 Hz的抗混叠滤波器。

1)是否需要使用INA? 我在理解如何放大差分信号以生成I,II和III派生方面遇到了几个问题。

2)对于ADS1298,对于衍生I,我是否应该将单端输出放在IN1P,接地放在IN2N? II也是如此,即使用IN2P和IN2N,通过软件生成III?

3)是否适用于使用全差动放大器? 我从未听说过这种可能性,但我知道CMRR根本不可取。

来自巴西的诚挚问候。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rhuan:

    1. 一般情况下,不需要将INA与ADS1298一起使用。 该设备的噪声足够低,足以测量ECG,并且输入阻抗非常高。 请查看 用户指南末尾的ADS1298ECGFE-PDK原理图 ,了解如何设置。 这是一个很好的参考,说明电极通常如何连接到ADS1298的输入。
    2. 参见示意图。 它将向您显示推荐的导联连接。
    3. ADS1298上的PGA是全差动放大器,本身没有CMRR。 这实际上是可以的,因为PGA之后的ADC将有非常好的CMRR。 此外,该设备还集成了一个右腿驱动放大器,以形成患者的共模拒绝反馈外观。

    此致,

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,谢谢!

    关于您的第二个答案,我完全没有发现;我看到了原理图,我相信我可以使用接地作为ADS1298差分输入的负参考,即系统的所有接地连接在一起。 但是,人体的「零」潜力比主要的地面更大。  

    对于我的大学的项目,我需要使用INA并在放大阶段的末尾放置一个测试点,同时也要向电路板发出测试信号。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rhuan:

    体的“零”实际上应该由ADS1298生成。 ADS1298上的RLD放大器用于将信号应用到连接到病人的RL电极。 这会将患者的偏置电压设置为(VDD+VSS)/2。 这样,您只需差分测量电极之间的电压即可测量导联,而不是像您建议的那样对输入施加单端电压。

    ADS1298还允许您通过TESTP和TESTN输入将外部测试信号应用于ADC输入。 您是否可以使用此方法而不是将测试信号放在ECG信号路径上?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian。

    我明白了。 再次感谢!

    我还有最后两个问题,

    1)由于我将使用偏置信号/中间电源负极(INxN),我还必须将其连接到INA的参考引脚。

    此外,我使用GND作为INA的参考 这意味着我还必须使用GND (INxN)和单端电压(INxP)?

    2)考虑到我使用的是INA前置放大器和偏置电压,我也不能使用PGA的内部增益。 我认为0.45 V至2.85 V是3.3 V电源和VREF = 2.4 V (内部)的完全可接受范围。 使用1.2V可以提高分辨率。 我对吗?

    Rhuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rhuan,

    1)如果您使用单个电源,则无法将接地连接到INxN。 PGA的输出范围限制在电源导轨的300 mV以内。 您应该使用中置电源作为INA的参考号

    2) ADS1298的大多数噪声来自PGA,因此降低参考电压不会提高分辨率。 我仍然不清楚您为什么使用INA而不是内部PGA。 它们是否提供了足够低的噪音?

    此致,
    Brian