This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0065万:解码模拟输入

Guru**** 2927540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603548/adc10065-decoding-analog-input

部件号:ADC1.0065万

您好,TI:

我尝试仅使用ADC1.0065万的前6 MSB并浮动4 LSB。

当我这样做时,针脚D4和D6即使在0.6V直流信号下也会保持高电平。  我预计D6在FS/2附近将保持较低的水平。

您能帮我解释一下这种行为吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron
    您说您有一个0.6V直流信号。 假设这适用于VIN+,VIN-输入上的电压是多少?
    您是否可以共享ADC相关电路的示意图?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    是的,V+是施加的电压,v-与VCOM相连。 将离线共享原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    VCOM默认为1.45V。 由于ISR引脚连接到正极电源,因此典型的全刻度范围应为2V。

    这意味着在大约VIN+= Vcom - 1V时将达到0输出代码,在大约VIN+= Vcom + 1V时将达到最大输出代码。

    对于最小和最大代码,这分别对应0.45V和2.45V (假设所有10位都被使用)。 下表更清晰地显示了仅使用了较高6位的情况下的预期输出。

    考虑到Vcom和FSR中的某些预期部件之间的变化,我认为101b的输出代码在0.6V输入电压的预期范围内。

     

    FSR =

    VPP

     

    VCOM =

    1.45

    VDC

     

     

     

    代码

    额定

    应用电压

     

    预期

     

    11.1111万

    127.

    2.45

    10.1111万

    111.

    2.20

    10.0111万

    71.

    1.57

    10万

    64

    1.46

     

    1.1111万

    63.

    1.44

     

    1.0111万

    23.

    0.81

    0.0111万

    7.

    0.56

    0.0101万.

    5.

    0.53

     0.60

    0万

    0

    0.45

     

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我们对此感到困惑。 第一个问题:ADC是否自动检测输出并自动调整自身大小?

    由于我们发送的sch,在连接到Piccolo的10位输出ADC和较高MSB 6位上,下面是我们期望的输出,具有尊重的V+输入:

    请查看并告诉我这是否有意义。

    D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 V+输入
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.45V



    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45V



    0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.770V


    0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.485V


    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我想我之前的表中有一个错误,因为我从完整的10位减少到了上6位。

    我附上了一份电子表格,提供了标称FSR和VCOM的完整10b响应。 可以调整这些参数,以查看输入处的等效电压将如何变化。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/0116.ADC100X0-10b-Codes-to-Voltage-response.xlsx

    我认为,鉴于这些设备的VCOM和输入范围值会有部分变化,因此所看到的结果在预期范围内。 此设备主要用于交流信号应用,不太强调直流精确度。

    此致,

    Jim B