This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与ADC测试相关的文档

Guru**** 2540980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602765/documentary-related-to-adc-testing

您好,

我在一家使用德州仪器(TI)的各种ADC/DAC板的公司工作。

对于QC团队,我正在寻找一个可以测试他们的纪录片。

在这方面,你能给我一份像样的文件吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sina:

     TI制造了许多类型的ADC和DAC器件,每个系列都有不同的测试要求。  是否有您想要测试流程的特定设备,如果有,则是哪个设备或系列。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    本公司使用多种转换器,但主要类别如下:
    精密ADC (SAR,Delta Sigma)
    高速ADC (管道)
    视频应用中的ADC和DAC
    是否所有这些机构都能提供这种信息?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于视频编码器/解码器产品,所有可用的文档都张贴在特定设备产品页面上。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sina:

    伦纳德下周将休假。 您是否有机会提供您要查找的几个特定部件号和文档类型?

    谢谢!
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve Clynes,
    本公司使用的转换器之一是TVP5150AM。
    我正在为QC组查找文件以进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我还在寻找视频转换器应用的设计原理图和PCB注释
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,这里的产品页面上没有其他可用的内容...

    http://www.ti.com/product/TVP5150AM1?keyMatch=tvp5150am1&tisearch=Search-EN-Everything</s>5150

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我认为EVM不再可用,但用户指南中确实包含原理图。

    从此处查看用户指南...

    www.ti.com/.../tvp5150aevm

    巴西,
    Steve